This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:测量正弦波的 RSSI

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L, CC110L, CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1412215/cc113l-measuring-rssi-of-a-sine-wave

器件型号:CC113L
主题中讨论的其他器件: CC110LCC1311R3

工具与软件:

大家好、我想弄清楚是否可以使用 CC113L 的 RSSI 水平来读取正弦波的功率水平、这有点像频谱分析仪。  

谢谢

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 RSSI 读数转换为绝对功率级别、请参阅:

    我想、如果这样、您会将 CC110L 设置为在连续 RX 测试中运行、同时还执行频率扫描。

    但是、您无法从 CC110L 提取原始 IQ 数据。 使用 CC131x 和 CC135x 器件的补丁可能会实现以下目的:  SWRA571  (CC13xx IQ 示例): https://www.ti.com/lit/swra571

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议 Zack。 如何获得 CC113L/110L 的评估板? 我在网站上看不到任何选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个后续行动。 是否推荐在新设计中采用上述芯片组? 如果不是这些、是否会将具有类似功能的其他器件推荐用于新设计? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要联系第三方供应商、因为我们目前还没有任何评估板(还不确定我们今后将采用哪种方法来评估这些器件的评估板)。 以便您使用我们的  第三方无线模块搜索工具:  https://www.ti.com/tool/3P-WIRELESS-MODULES 

    它仍然是活跃器件、因此可用于新设计。

    替代方案可能是 CC1311R3 SoC。

    此致、

    Zack