主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好、TI:
我有同样的问题、但不知道如何解决、因此我想尝试在非信标模式下将发送的数据设置为直接。 当然、如果您对此有更好的建议或解决方案、我非常感谢您也告诉我。 谢谢!
我 期待收到您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yi
请在"TI 15.4 Stack -> Network -> Application the reporting and polling interval"下检查传感器和收集器项目的 SysConfig、并确保在发送数据后没有更快的队列数据。
您还可以使用全局变量"Sensor_msgStats"和"Collector_Statistics" 跟踪发送和接收的消息。
如果您仍遇到问题、请提供:
1.传感器和控制器工程的 SysConfig TI 15.4 Stack 设置(模式、无线电、网络、应用)
2.如何填充 Tx 缓冲区?
3.如何发送数据?
此致、
等等
您好、Yi
1.您是否使用非信标模式?
2.您是否使用示例项目中的默认无线电设置?
3.请与我分享一下 TI 15.4 Stack -传感器和 收集器项目的应用设置吗?
如果您在非信标模式下调用收集器上的"ApiMac_mcpsDataReq (&dataReq)"、则消息将排队并在传感器接收到轮询请求时立即发送。
为了避免缓冲区溢出、您需要确保传感器轮询的频率高于收集器侧数据的排队频率。 您可以在传感器 SysConfig 中调整轮询间隔。
此致、
等等
您好、Yi
在收集器 SysConfig 中、报告间隔是收集器从传感器请求的消息发送间隔。 轮询间隔是收集器向传感器请求的消息请求间隔。 这些值在传感器第一次连接到收集器后发送、作为收集器到传感器的配置消息的一部分。
您可以调整这些值。 我建议您降低"Polling Interval"。 然后、传感器将更频繁地请求收集器发送消息、这将比更频繁地发送消息。
您可以在 SimpleLink Academy 中找到一个示例:
-任务3) 9. 和任务4) 5. SimpleLink Academy:传感器和收集器 TI 15.4 Stack: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AchrNsM7a4pBwreGXXho7Q__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST
此致、
等等
您好、Yi
当您使用非信标模式时、传感器将在 指定的间隔内睡眠以降低功耗。
通过查看用户指南中的数据交换数字、您可以看到、没有延迟的直接数据交换只能从传感器到收集器、因为收集器始终处于唤醒状态(https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/docs/ti154stack/html/ti154stack/non-beacon-mode.html#fig-non-beacon-direct-data-sequence)。 另一方面、收集器只能在传感器处于唤醒状态时向传感器传输数据。 这通过传感器向收集器发送轮询请求获取信号、收集器将通过一条数据消息给传感器进行应答。 当传感器处于休眠状态且没有发送轮询请求时,当调用 ApiMac_mcpsDataReq ()(https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/docs/ti154stack/html/ti154stack/non-beacon-mode.html#fig-non-beacon-direct-data-sequence )时,数据将被写入缓冲区。 可以调节传感器的轮询间隔、如果您缩短轮询请求间隔、收集器将能够向传感器发送更频繁的消息。
如果希望进行直接数据交换、则需要切换到信标模式(https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/docs/ti154stack/html/ti154stack/beacon-mode.html#)。
此致、
等等