This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310是否与 CL=12.5 pF 低频晶振兼容?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1412518/cc1310-is-the-cc1310-compatible-with-cl-12-5-pf-low-frequency-crystals

器件型号:CC1310

工具与软件:

你(们)好

CC1310的数据表声明了12 pF 下的最大 CL 电容:

另一个文档(SWRA495K)指出 CL=13pF 也是可能的、至少一个 MPN:

请告知是否可以将 CL=12.5 pF 的晶体与 CC1310搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时应该先显示 CL = 12.5pF、但要慢一些-因此、如果您可以接受这个条件、可以与 CC1310配合使用。 我们尚未量化开始时间的增加。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    除了较慢的启动时间外、您是否预计会有任何其他影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道这会造成任何其他影响。

    此致、

    Zack