This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在芯片组中上传/刻录代码

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1352P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1412101/cc1352p-how-to-upload-burn-code-in-the-chipset

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他部件:, UNIFLASH

工具与软件:

您好!  

我有 CC1352P7和 P7-1芯片组我想集成它与 Olimex Lime 2 A20 如何可以做到?

我不想使用 launchpad 开发 bord ,想直接将没有 MSP432的 CC1352P 芯片组集成到 olimex lime 2 A20 ,我该怎么做?

我如何上传/刻录程序(从 code composer 生成的十六进制文件)、现在我将使用 UniFlash 执行此操作?

为了更清楚地说明我做一个新的 PCB , olimex A64 + CC1352 ,在 bord i m 不集成 MSP432 ,而不是我想使用我的 olimex A64在地方 MSP432  ,主机程序将运行在 olimex A64也.  

它是可行的吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitish:

    我建议使用串行引导加载程序(ROM 引导加载程序)。

    您可以在此处找到相关文档和代码示例:

    https://www.ti.com/lit/swra466

    谢谢、

    Marie H.