This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:避免使用20dBm 线路的射频开关的方法

Guru**** 2590100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1411446/cc1352p7-way-to-avoid-rf-switch-in-use-of-20dbm-lines

器件型号:CC1352P7

工具与软件:

大家好、

我想知道在有单天线和没有射频开关的情况下、我们是否可以使用具有20dBm 输出的 SubGHZ Rx?  

我的理解是、对于20dBm 线、我们只能传输、而对于接收、我们需要使用 SubGhz 线、并且要将两者结合起来、我们需要一个射频开关。 请回答我的问题。

[目标是避免使用射频开关、基本上是成本优化]

请注意、我不想使用2.4GHz 线路。

此致、
垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在研究消除仅适用于低于1GHz 运行的射频开关要求(针对成本优化型 BOM)的选项、但由于尚未完成设计、因此无法详细介绍 E2E。

    我还直接发送了电子邮件、其中会详细介绍这一点。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:感谢您的回答。

    如有任何进一步的疑问、我将继续在电子邮件中显示该主题。

    谢谢!

    垫子