This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:与 CC1352P7兼容的射频开关

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, LP-CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1411769/cc1352p7-rf-switch-compatible-to-cc1352p7

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: LP-CC1311P3

工具与软件:

您好、

我想了解兼容的射频开关(仅双向)或 TI 针对 CC1352P7推荐的器件。

(在 launchpad 中、它是3向:[SubGhz、20dBm 和2.4GHz]、但我们不想使用2.4GHz、因此我们只需要2向开关。

此致、
垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用中使用的 SPDT 开关  LP-CC1311P3 (SPRR488):  https://www.ti.com/lit/zip/sprr488

    部件号: RTC6608OU

    替代产品有:

    • Skyworks SKY13351-378LF
    • Walsin RFASWA351ATF0C

    但是、请参阅其他主题中有关开关使用的回复。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、谢谢。

    大家会继续询问该主题。

    此致、

    垫子