This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何通过当前固件复位 CC1310?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1412271/cc1310-how-to-reset-cc1310-via-firmware-at-present

器件型号:CC1310

工具与软件:

大家好、我的系统需要通过软件重新启动、我已经检查了以下有关函数的线程。
静态空 SysCtrlSystemReset (void);
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/839798/cc1310-how-to-reset-cc1310-by-software-sysctrlsystemreset-function


但在实现时接头不匹配。
您能帮助我了解有关此问题的最新信息吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SysCtrlSystemReset()是推荐用于感应重置的 API。

    "标题不匹配"是什么意思?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie。
    我指的标题我应该包括的声明  SysCtrlSystemReset()  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我包含了以下内容、但收到错误。 如何在我的 CC1310项目中包含这些 driverlib API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须给出完整路径: C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\source\ti\devices\cc13x0\driverlib

    我们制作了一个指向 您可以使用的 C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\source\ti\devices 的宏:

    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/sys_ctrl.h)

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marie。

    请您详细说明(请举例说明)。
    在哪里可以提供完整的路线?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marie。
    在我今天的工作日里,我已经设置了这样的定义,现在 SysCtrlSystemReset()运行得非常好。

    感谢您的帮助。