This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:对 CC1352P7威胜堆栈进行编程

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1413127/cc1352p7-programming-cc1352p7-wasion-stack

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件: Wi-SUNCC1200

工具与软件:

我们希望使用 CC1352P7开发边界路由器和节点路由器、必须具备以下功能  

a)紧凑型

b)边界路由器应该负责1000多个节点和节点路由器  

C)易于安装或上传 Wi-SUN 堆栈。  

请阐明或指导以下内容:  

1.我们希望使用 RaspberryPi 或所有 Winner A64 SBC 作为主机

2.如何在节点路由器的 CC1352P7上加载 WiSun 堆栈。  

注意:出于生产目的、 无法使用 CC1352P7 XL 评估板或类似评估板  

此致

Najmuddin