This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:MCU 到 WiSUN 节点器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1406986/cc1352p-mcu-to-wisun-node-device

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件: Wi-SUN

工具与软件:

我们可以通过某种方式将 WiSun 堆栈上的 CC1352P 与 ns_node 固件和另一个微处理器(如 Arduino、esp32等)进行连接吗? 我们使用 CC1352P 作为通信芯片、而我们的应用的主要功能则位于单独的微处理器上。

我知道 wi-sun 堆栈接受基于 spinel 协议(如 ti-wisunfan-pyspinel 和 ti-wisunfantund 工程中所述)的命令、但我们是否有独立的库或方法可以使用我们的 MCU 代码进行连接和发送消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您可以查看以下 GitHub 存储库、该存储库使用我们的堆栈、但在其顶部添加了一个 AT 命令接口: https://github.com/okrasolar/wisun_iot_modem

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    谢谢回来! 希望您能回答我下面的其他几个问题。

    1. 我们将在 CC1352P1上运行我们的节点、是否有可能在该上运行固件?
    2. 使用固件的命令如"ifconfig up"应如下所示:
      AT+SET="ifconfig up"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    1:假设该软件基于我们的 ns_CoAP 示例、则仅可在我们的 CC13x2x7和 CC13x4器件上运行。 我仍然构建了固件、但.map 文件指示闪存使用了360KB、因此不适合您的 CC1352P1:

    ******************************************************************************
                TI ARM Clang Linker Unix v3.2.2
    ******************************************************************************
    >> Linked Tue Sep  3 10:32:50 2024
    
    OUTPUT FILE NAME:   <wisun_iot_modem.out>
    ENTRY POINT SYMBOL: "ResetISR"  address: 0005373f
    
    
    MEMORY CONFIGURATION
    
             name            origin    length      used     unused   attr    fill
    ----------------------  --------  ---------  --------  --------  ----  --------
      ENTRY                 00000080   00000100  00000044  000000bc  R  X
      FLASH                 00000180   000a5e80  00058128  0004dd58  R  X
      NVS                   000a8000   00004000  00004000  00000000  R  X
      SRAM                  20000000   00024000  00010636  000139ca  RW X


    2:下面列出了相关命令: https://github.com/okrasolar/wisun_iot_modem/blob/main/application/application.c#L773-L815

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Arthur 了解这些内容。 应用的固件测试。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    这对于我的应用来说也很有趣。 我正在使用 ESP32、需要与 CC1352P7通信。 我在查看代码、如果我能正确理解、它是否支持 CoAP 实施?

    此致、
    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、您好!

    请让我们继续在此处的讨论: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1407280/cc1352p7-wi-sun-device-with-both-nwp-and-coap-functionalities

    此致、
    等等