This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Wisunstack 会在一段时间后下降

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1413292/cc1352p7-wisunstack-goes-down-after-some-time

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1354P10

工具与软件:

嗨、团队:

我正在使用 CC1352P74进行开发、我已使用 Lauchpad CC1354P10完成了一些测试、一切正常。 现在、使用我们刚刚开发的硬件进行测试、我可以成功地对 CC 进行编程、但当我尝试创建网络时、我需要解决一些问题。

我运行 ifconfig up 和 wisunstack start、它看起来正常工作:

几分钟后、网络似乎出现故障、并且出现故障:

您是否知道导致此问题的原因? 如有必要、我可以发送一些文档、我们不知道这是否是由硬件中的任何错误或其他原因造成的。

此致、

Eduardo。