This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310F32RHBR 完全是用于315 MHz 射频应用的 IC

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1414467/cc1310-cc1310f32rhbr-is-the-exact-ic-we-re-using-for-315-mhz-rf-application

器件型号:CC1310

工具与软件:

由于我们将该 IC CC1310F32RHBR 用于315MHz 的射频应用、我们无法匹配阻抗、您是否认为电路正常或有任何需要更改? 需要修改电容器和电感器的任何值?

请做必要的

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您使用的是参考设计  868/SPL- 915 MHz 这不适用于您的目标频段。

    请使用此参考设计  CC13xxEM-7XD-4251.  (SWRC330):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc330

    它专为433 MHz 频带而设计、但与原始原理图相比、在315 MHz 运行时将提供更好的性能(可能需要一些额外的调整来实现最佳性能)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已通过您的共享链接重新搜索了文档

    但是、我已根据您的原理图更改了组件、对于我们的315MHz 应用、阻抗未正确匹配

    您是否会为 我们的电路的无源组件提供准确的参数以便与阻抗匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有针对315 MHz 进行全面优化的设计。  您将需要从链接的参考设计开始、测试初始性能、并且可能需要手动调整组件值。

    但是、FI 在以下主题中建议的值可能会产生积极的结果、因此您可以使用这些值进行测试: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/510850/cc1310-design-at-315mhz

    此致、

    Zack