This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:什么是不带无线电的等效处理器?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1414440/cc1311r3-what-is-the-equivalent-processor-without-a-radio

器件型号:CC1311R3

工具与软件:

这似乎是一个愚蠢的问题。 我们的产品使用专有的低于1GHz 无线产品和类似产品、无需无线组件。 为了方便软件开发并减少库存、我们考虑将 CC1311R3用于一切、并在不需要无线的器件中关闭无线电。

或者、是否有一款处理器从软件的角度来看几乎相同、但没有无线电部分?

感谢您提供任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有无线电部分没有直接(或几乎相同)的等效 MCU (CC131x 系列是专门为无线连接应用设计的)。

    此致、

    Zack