This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:在收集器项目上使用 XDS110进行调试。

Guru**** 2529980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1414841/cc1312psip-debugging-with-xds110-on-collector-project

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

在我们的设计中、我无法仅调试收集器项目。  它停留在 无法在"mac_radio.c /home/developer/.conan/data/ti154stack/6.41.00.07/library-lprf/ga/build/c90184d484f3f95c6a6179391966efa64b8ab8fe/build/cmake/ticlang/..:1493 0x16c5a"处找到源文件(位于"mac_radio.c:macRadioPowerUpWait ()")、该文件位于"mac_radio.c:1493 0x16c5a。

您能告诉我为什么会发生这种情况吗?我能否找到相关资源吗?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能告诉我、您是如何连接 XDS110的吗?

    我是否正确理解您使用我们的默认收集器示例刷写了器件? 您在刷写 XDS110时使用的 DIS、是否成功?

    然后、如何尝试启动调试会话?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    theo、

    这位于我们的板上、而不是 LaunchPad 上。  我可以在 LaunchPad 上进行调试、但使用的固件与我们的板上不同。  我需要确定它卡在什么位置。  这种情况发生得比不经常发生,但我有它有时会过去。  我使用 XDS110调试器和电缆来对电路板进行编程和调试。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这听起来像是硬件问题、因为它在 LaunchPad 上运行时没有任何问题。

    能否和我分享一下您启动的调试会话和它卡住的堆栈的屏幕截图?

    此致、
    等等