This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:连接行为因频率而异。 跳频与非信标模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1414903/cc1312psip-connection-behavior-is-different-for-freq-hopping-vs-non-beacon-mode

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

当我把传感器/收集器项目切换到频率时、在尝试关联该项目中的对时、我看到延迟较长。 单跳频模式。  将传感器器件连接到网络似乎有大约1分钟的延迟。  有没有理由这样做?  在 Freq 中建立通信信道是否需要做更多的工作? 哪些跳频模式?

谢谢!
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是预期结果、因为在频率模式下、这些设备将在不同的频率间跳跃、并且仅在它们处于相同频率时进行连接。  
     连接后、它们将进行同步、您将不会期望通信出现任何延迟。

    此致、
    等等