Thread 中讨论的其他器件:CC1101、
工具与软件:
大家好!
在我的实际应用中、CC1101 (发送器)芯片要与两个不同的目标(接收器)通信、 一个目标也使用 CC1101、另一个目标使用 CC1201。
两个接收器都在 WOR 模式下驱动、必须由发送器唤醒。 由于"工程历史原因"、这里定义了一条较短的唤醒消息(2字节前导码、可分离的同步字和3字节有效载荷)。 接收到该唤醒消息后、同步字将被更改、并且请求的消息将通过无线发送。
CC1101接收器以~18ms 的超长 tevent0和1.35ms 的 tevent1进行调节。 当发送方发送其唤醒消息15次时、接收器将被唤醒并且一切正常。 (这是产品的历史部分。)
现在有第二个接收器器件、但使用了 CC1201芯片。 但该芯片不是100%唤醒。 我发件人发送了24个前导码字节、一切都正常。 但感应是电池驱动目标、因此我必须保护能量。 因此、我要搜索设置以在监听模式下增大 TRx (Rx 终端处于载波侦听状态)? 是否有办法做到这一点?
Greetz,
Andy