This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:从协议中孤立删除

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1409120/cc1312psip-orphan-removal-from-protocol

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

不确定这是否可能、因为可能在 MAC 级别。  我请求可能从我用于实现非信标15.4协议的传感器/收集器示例项目中删除孤立状态。  这是可行的吗?  这将需要什么样的努力、是否会产生任何影响?  我们正在器件之间进行一对一配对、因此我们认为没有理由孤立运行。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、这是可能的、并非无人知晓。 孤立模式是传感器在断开与集电极的连接后进入的模式。 如果将其移除、传感器在连接到收集器之前应恢复到其所处的未连接状态。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie H

    对于我需要修改15.4无线电代码中哪些组件或文件以将其删除、您有什么建议吗?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参见 jdllc.c 文件 syncLossCb()。 此 API 控制传感器断开与网络的连接时会发生什么情况。

    谢谢、

    Marie H.