This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:适用于 TI-15.4堆栈的 WB-DSSS

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1415527/cc1352p-wb-dsss-for-ti-15-4-stack

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

Siri 和 Marie H

使用 WB-DSSS for TI-15.4特别是传感器/收集器项目的状态是什么?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这一过程已实现、您可以在 SysConfig -> TI 15.4 Stack -> Radio ->选中"Custom PHY"字段->在 Custom PHY Radio Configuration 下、您将看到 PHY Type WB-DSSS。

    此致、
    等等