This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101 2-FSK 同步模式

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1415377/cc1101-cc1101-2-fsk-synchronous-mode

器件型号:CC1101

工具与软件:

大家好、我集成了一个采用同步串行模式的 CC1101器件。  我已在 Smart RF Studio 中输入了提供的 CC1101参数、如图所示。  我已经将引脚连接到逻辑分析仪、并且在时钟启动后立即在 GDO2上看到大量随机数据、而没有有意传输任何数据。  在连续 RX 模式下、我可以在输出中看到 RSSI 尖峰、表明数据已发送、但由于随机 GDO2输出而无法获取数据。  我期望收到0xF0前导码序列、但到目前为止无法获得该序列。  我在我设置的定制开发板上也能获得相同的结果。  任何帮助都将被接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为这可能是因为我在线购买的模块是433MHz 天线配置、所以我要说这可能是个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我将关闭本例、如果对于您拥有的 CC1101EM 版本、在使用正确的天线运行时仍有问题、可以将其重新打开。

    Siri