This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310低于1GHz 的固件在下电上电后无法保留[NoRTOS]

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1416402/cc1310-cc1310-sub-1ghz-firmware-not-retaining-after-power-cycle-nortos

器件型号:CC1310

工具与软件:

您好!
我正在处理一个使用 CC1310低于1GHz 且具有 NoRTOS 的项目、我遇到了一个问题、即在下电上电后似乎无法保存固件。 当我关闭并重新打开电源时、固件似乎丢失。

我将使用[Code Composer Studio (CCS) IDE / Flash Programmer 2]来刷写固件。 该过程完成、没有任何错误、但断电和上电后、固件不会持续存在。

您能否提供一些指导、说明为何在 NoRTOS 下电上电后固件可能无法保存? 我应该仔细检查的任何建议或设置将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道任何可能导致这种情况的东西。

    在您的 SDK 中有几个不带 RTOS 的示例可以尝试使用。

    下电上电后、会保留所有寄存器:

    nortos 示例可在此处找到(假设 SDK 安装在默认位置):

    C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples_nortos\CC1310_LAUNCHXL

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、
    示例代码运行良好、但我的自定义固件在某些器件中无法正常工作。 与此相关的问题将是什么? 在这方面有什么解决方案吗?

    Radhika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们的示例运行良好,但你不是,你需要通信,并找出你在做什么不同.

    您应该始终使用我们的默认示例之一开始您的开发工作、 空(TI.com) 是一个不错的选择、然后开始修改。

    通过这种方式、我们可以尝试重新创建您可能遇到的任何问题。

    Siri