This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:LPSTK-CC1352R

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1416226/lpstk-cc1352r-lpstk-cc1352r

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1352R1

工具与软件:

您好!

我正在开发一个包含 LPSTK-CC1352R SensorTag 和 LAUNCHXL-CC1352R1 Launchpad 的项目。

请您协助完成以下工作:

  1. 即使 SensorTag 只有一条 I2C 总线(SCL 和 SDA 引脚)、是否可以将三个外部气体传感器(SGP30、SPS30、SEN0377)连接到 SensorTag?
  2. 是否有任何资源可帮助使用 I2C 通信将 SensorTag 连接到这些外部气体传感器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 I2C 总线上、每个器件都具有唯一的7位地址、因此、单个 I2C 总线理论上支持 多达128个 具有唯一 I2C 器件的从器件。

    还请记住、总线上的每个附加器件都会增加总线电容。

    有关我们的 I2C 驱动器的文档可在此处找到:

    I2C.h 文件参考(TI.com)

    我们没有任何涉及您需要的传感器的示例。

    SDK 中提供的 I2S 示例代码如下:

    i2copt3001_cpp (TI.com)

    i2ctmp (TI.com)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Siri! 感谢您回答我的问题。 我将看看您提供的示例。 非常感谢!