This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:阻抗

Guru**** 2529980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1415782/cc1312r-impedance

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

CC1312R1F3RGZ 的引脚1 (RF_P)和2 (RF_N)的平衡低导入阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    利用这些信息、您的目标是实现什么?

    除其他外、最佳阻抗取决于工作频率频带/TX 输出功率/电压。  第9款 的值  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640 将更详细地介绍这一点。

    因此,如果我们在这里有更多关于您目标的信息,我们将能够提供更好的帮助。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答。

    一旦知道阻抗、我们就会想到使用变压器同时执行阻抗转换和不平衡转换。

     

    https://www.ti.com/lit/swra640 已确认。

     

    我将考虑以单端方式使用它。

     

    根据"2.3.2仅单端 TX"的描述、阻抗写为"14-307" 20Ω

     

    但是、根据"9个最佳负载阻抗"的描述、"它会随配置的输出功率级别而变化、而不会变化

    "。

    另见

    CC1310、CC1312

    • 863 -928 MHz

    – 868 MHz 目标负载阻抗:40 + 15 Ω

    • 2440 MHz」负载阻抗:25–10 Ω 45m Ω

    此外还提供了的说明。

     

    这是否意味着在单端系统中使用时、阻抗随频率和传输功率而变化、并且不是唯一确定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在最新版本的 SWRA640 (修订版 H)中删除了这些目标阻抗、正是因为它会随具体条件和性能要求的不同而变化;请查看修订版 H 以了解更详细的说明。 简而言之、在编写本文档时、在确定最佳负载/源阻抗时需要考虑许多变量、目前由于在 SWRA640中包含这些目标阻抗而导致了比该参数更混乱的问题(因为还必须考虑器件封装尺寸等参数)。

    此外、我们目前正在努力改进单端设计、因此尚未最终确定这些设计。 无论如何、差分和单端操作的目标阻抗都会不同。

    当您写道"我正在考虑以单端方式使用它"和"我们考虑使用变压器同时执行阻抗转换和不平衡转换"时:具体的计划模式操作在这里很重要。 如果您计划在单端模式下运行器件、则不需要平衡-非平衡变压器(因此变压器也是如此)、因为需要滤波器/阻抗转换网络。

    对于具有参考设计(已包含863 -928 MHz 和2440 MHz)的工作频带、建议严格遵循参考设计。

    此致、

    Zack