工具与软件:
你(们)好
我们有一个电池寿命至关重要的场景。 我们将实施监听模式/eWor/sleep、尽可能降低 TX 功耗、并更大限度地减小数据包大小。 我们可以使用: 2-FSK (2 kbps、2 ksps)或4-GFSK (4 kbps、2 ksps)-很慢但显然比高数据速率更适合电池寿命。
但是、与2-FSK 相比、Smart Studio 7在4-GFSK 的 RX 或 TX 上没有显示任何电流消耗增量、并且 CC1120的用户指南仅具有主观评论、即4-GFSK 消耗更多电流。 但电流要多多多少呢? (字符串的长度是多少。) 较慢的数据速率意味着较长的 TX 时间。 那么 mAh 可能与类似? 与消耗更多功率的2 FSK 相比、CC1120的4-GFSK 具有更多的处理能力。 也许 Smart Studio 不是聪明的,或者我错过了一些东西。
如果这些模式在电池寿命方面差异很小、我们将坚持使用4-GFSK。 是否有任何文档详细介绍了不同模式以及电流消耗对 CC1120的影响?
其他基本应用信息:VDD = 3.0V、频率= 923MHz 或868MHz。
(顺便说一下、我有可以精确测量低至10皮安的电流的测试设备。 然而,我把它借给别人 ,令人失望的是,它回来不能工作! 因此、在修复之前、有意义的文档将帮助我并帮助他人。
此致、
David