This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:I2C 总线可能锁定

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1416754/cc1352r-possible-i2c-bus-lockup

器件型号:CC1352R

工具与软件:

您好!

我对一个 I2C 问题有疑问、我尝试对其进行故障排除、以确定根本原因。

我有一个 I2C 外设、我一直在发送命令、以便在 I2C 总线完全上电之前立即为 I2C 总线上电、而不添加等待时间。 通信完成后、我尝试关闭 I2C 总线。

问题是99.999%的时间可以正常运行、但00.001%的时间似乎表明 MCU 在看门狗最终进入 I2C 总线并将 MCU 复位时挂起。

我知道在 I2C 总线完全上电之前发送命令不是此处的最佳实践、我将在此步骤中添加一些延迟、但我想知道这是否会导致 MCU 锁定?

以下是在激活 I2C 总线后立即开始通信、然后才能达到全功率的范围:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在使用我们的 I2C 驱动器和电源驱动器? 您应该使用的 I2C 总线、我不明白除非正确供电、否则如何使用 I2C 总线。

    如果您不按照规范运行、我们无法预测任何东西会有何行为。

    Siri