This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:TI CC1314R10

Guru**** 2471880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, CC1312R, LP-CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1416769/cc1314r10-ti-cc1314r10

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他器件: CC1312RLP-CC1312R7

工具与软件:

大家好、

CC1312R (RGZ)的前端射频网络是否也适用于 CC1314R10 (RGZ)?   换句话说、CC1312R (RGZ)的参考设计是否也适用于 CC1314R10 (RGZ)?

谢谢!
Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilbert:

    提供了这  种方法;我们最近发布了应用手册、其中更详细地解答了这类问题(中介绍了您的问题  第2.3.2节 ):

    SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814

    如 SWRA814中所述、我们建议对射频路径使用0201元件尺寸、从而实现 LP-CC1312R7设计、而不是 LAUNCHXL-CC1312R 设计(如果可能)。

    此致、

    Zack