This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Z-STACK:CC2538:CCS Studio 上的 Z-Stack

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1416440/z-stack-cc2538-z-stack-on-ccs-studio

器件型号:Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件:CC2538

工具与软件:

开奖记录

我想在 CC2538上使用 Z-Stack。  此论坛上的大多数 QnA 都提到 Z-Stack 3.0.2不能用于 CC2538的 CCS、而需要使用 IAR 进行开发。
是否有在 CCS 本身上开发 ZigBee 应用的权变措施?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saira:

    据我所知、CCS 不支持 CC2538、您需要使用 IAR。  

    我认为 Z-Stack 项目是 IAR 格式。  

    我确实注意到 CCS Theia (CCS 的替代方法)确实显示在 CC2538的支持页面上、但我不确定是否有任何 Z-stack 项目可以在这上使用(因为它们应该是 IAR 格式)。

    谢谢!
    Alex F