This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:使用 FHSS 的传感器/收集器项目

Guru**** 2812225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1417139/cc1312psip-sensor-collector-project-using-fhss

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

在与 FREQ 建立连接方面存在一些明显的延迟。 与非信标模式相比跳频。  在将节点添加到网络以及任一侧断电(导致孤立)或与传感器断开连接后、我可以更改哪些设置以加快连接速度?

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    一位客户不久前提出了同样的问题、我们的一位同事就要更改的参数给出了详细的答案: e2e.ti.com/.../sub- 1-GHz/f/sub-1-GHz-forum/1229028/cc1310-sensor-node-in-ti-15-4-stack-whate-of-the-supported-modes-beach-non-frequency-has-has-the-with-reaching-network-1310-4644110

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、

    Arthur