This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:需要 CC1310、CCS 12.8和 SmartRF Studio 7帮助

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1418390/cc1310-need-help-for-cc1310-and-ccs-12-8-and-smartrf-studio-7

器件型号:CC1310

工具与软件:

您好!

我们完全受困于 CC1310的固件。

我们有多个固件的更新版本和不同版本的 CCS、现在我们无法再构建工程。

当然,我们已经尝试了所有的问题和建议,并试图解决所有的问题,但我们只是无法做到。

这可能也与我们的经验不足有关。

如果我们向您发送文件并使其正常工作、是否有人可以帮助我们? 我们也愿意为此付出代价。

此致<

AREXX

Mr. Aalt Rens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我们没有这样做的资源。

    我建议您下载 CC1310的最新 SDK (simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07)、并将它与发布说明中建议的 CCS 版本一起使用(TI Code Composer Studio: 9.1.0 )

    从其中一个默认示例开始、然后将您不同的项目移植到该版本的 SDK。

    这通常是一种更简单的方法、即尝试找出在包含多个版本的工具和 SDK 的设置中出现的错误。

    BR

    Siri