This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120绝对和建议运行条件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1419124/cc1120-cc1120-absolute-and-recommended-operating-conditions

器件型号:CC1120

工具与软件:

目前使用 CC1120收发器作为更大的嵌入式物联网器件中的专用 Sub-GHz 接收器。 相关器件具有两个备用电源、即外部(+12V 直流)和内部(锂离子)选项。 外部选项可将电压调低至3.6V、并且某些子系统(包括 CC1120)会脱离电源轨运行。 或者、在内部锂离子电池上运行时、通过传递稳定电压。 CC1120实际上直接从该狮子电压运行。  

上面的前言引出了一个问题、即关于 CC1120 电气特性的问题。 如上所述、锂离子电池直接为 CC1120的电源轨供电、该器件的绝对最大额定值为3.9V。 由于锂离子的最大充电电压为4.2V、我们准备了一个系统、使电池不能超过3.9V 充电(FW 中的单元为3.87V、以允许一些测量错误)。 最近、在查看数据表时、注意到虽然绝对最大电压为3.9V、但建议条件为3.6V。 这意味着我们的系统在运行 CC1120、运行条件描述为" ..not intract "。 负载。 此外、"绝对最大额定值"部分下的注释指出。 "长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。"  

根据上述提供的信息、我们能否深入了解可能遇到的器件可靠性问题? 我们的器件有足够的机会在3.6至3.87V 的范围内生活、以便有足够的时间。