This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何制作叶节点和放大器;与 WISUN 网络中的边界路由器进行通信

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1419154/cc1352p7-how-to-make-a-leaf-node-communicate-to-border-router-in-wisun-network

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHWi-SUNSysConfig

工具与软件:

您好!  

这些是我想问的几点、  

1.我正在使用 CC1352P7芯片组,我用 code composer + UniFlash 编程它 ,我如何可以使叶节点在 WISUN 网络,它 只能使用边界路由器通信,在代码编写器中,我可以把边界路由器的 PAN ID & IPv6设置为叶节点?


2. CC1352P7 TI WISUN  堆栈能够创建 IPv6地址? 如果否、 叶节点将如何与节点/边界路由器通信?

3.在这幅图中(node wisun  program on code composer)为什么行号*67*被注释为默认值? 如果我取消评论这一行,会发生什么情况,它的用途是什么?


谢谢。