This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:温度偏移足够大、可以使同步脱离锁定

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1419918/cc1310-the-shift-in-temperature-is-large-enough-to-make-synth-out-of-lock

器件型号:CC1310

工具与软件:

您好!  

我曾问过有关温度偏移过大(> 25 °C)时 CC1310 TX 出现故障的问题。 根据 TI 的建议、我应该在执行 TX 之前通过 CMD_FS 命令重新校准。 在我们的场景中、CC1310将每秒传输数据。 为了解决此问题、我计划在  CMD_TX 前面增加一个 CMD_FS。  我的解决方案是否会造成任何副作用?  

谢谢。