This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:需要 CC1312R 上的 CC1101兼容 FEC 所需的补丁

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1419801/cc1312r-need-the-patch-required-for-the-cc1101-compatible-fec-on-cc1312r

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:CC1101

工具与软件:

我们需要在 CC1312R 上使用 CC1101兼容型 FEC、因为我们的现有产品会使用它。

在专有射频用户指南中:

"未测试 CC13xx 上 CC1101兼容 FEC 所需的补丁。 如果您有兴趣在 CC13xx 上使用与 CC1101兼容的 FEC、请联系 TI。"

是否已进行过测试? 如何获取补丁?

非常感谢!