This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在不同的计算机上运行由 UniFlash 生成的独立包?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1419079/cc1352p-how-to-run-standalone-package-generated-by-uniflash-on-a-different-computer

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我能够在生成软件包的同一台计算机上运行生成的独立软件包、但无法在另一台计算机上运行软件包。 连接同一 LaunchPad 并运行 one_time_setup.bat 脚本后、出现以下错误:

Connecting:
fatal: Error connecting to the target, (Error -242 @ 0x0) A router subpath could not be accessed. The board configuration is probably incorrect. (Emulation package 12.7.0.00059)
failed: Operation was aborted

我尝试在新计算机上安装 UniFlash、然后下载连接 ccxml 文件:

然后将 .\ccs_base\common\targetdb\connections\CCXML 中的内容替换为下载的 TIXDS110_Connection.xml 文件。

然后再次运行 dsLite.bat、我得到了以下输出:

Executing default command:
>.....
DSlite version 12.7.0.3313
Configuring Debugger(may take a few minutes on first launch)...
Parsing connection/TIXDS110_Connection.xml

则不会发生任何情况。

我想问题是:如何确定新计算机上的连接。 快速入门工具提到了切换到不同的 USB 连接、从文本来看、这似乎只适用于 MSP430、而不适用于 CC13XX MCU。

如果这是相关的:两台计算机都运行 Windows 11/10、独立软件包是由 UniFlash v8.6.0.4688生成的、新计算机上安装了较新版本的 UniFlash v8.8.0.0.4946、用于获取连接 CCXML 文件。

因此、请提供建议。

谢谢!

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、致勇、

    感谢您发送编修。

    您是否可以在不指定自定义序列的情况下重新生成独立包? 如下所示:

    此外、不应更改 TIXDS110_Connection 文件、而是在这种情况下更改\user_files\configs\cc1352p7.ccxml。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    感谢您的答复。 我遇到的问题似乎是由 launchpad 和定制 PCB 之间的连接不良引起的。 一旦我确保定制 PCB 上的 MCU 可以被 UniFlash 本身检测到、独立包就可以在另一台计算机上正常工作。

    在附带说明中、您能否确认生成的包是否可与其他 LaunchPad 或专用 XDS 调试工具配合使用?

    此致!

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、致勇、

    只要您没有在 uniflash 会话中指定序列号、该软件包就可以与任何 launchpad 或 XDS110工具配合使用。

    此致、

    Arthur