This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:TLV320音频读/写

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1419405/lp-cc1352p7-tlv320-audio-read-wite

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352PCC1352P7

工具与软件:

尊敬的 E2E:

使用 rfAudioTx.c 示例代码在 CC1352P 上完成了音频读取/写入测试。
(rfAudioTx_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos_ccs、CCS v9_2)


CC1352P 没有足够的 SRAM 存储器空间(80KB)、 我将 使用具有144KB SRAM 的 CC1352P7-1进行测试。

我找不到 可在 CC1352P7-1上运行的音频插件示例代码。

如果您没有示例代码、
请告诉我如何修改现有 rfAudioTx_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目的 CC1352P1_LAUNCHXL_TITROS.cmd 以适应 CC1352P7-1存储器。

谢谢你。