This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:用于865 MHz 和放大器的板载 PCB 天线设计;具有15 km 覆盖范围的868 MHz

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1420429/cc110l-on-board-pcb-antenna-design-for-865-mhz-868-mhz-with-15-km-rang

器件型号:CC110L
主题中讨论的其他器件:CC-ANTENNA-DK2

工具与软件:

您好!
我们目前正在开发一种解决方案、这种解决方案需要使用可靠的 PCB 天线在 865 MHz 至868 MHz 频率范围内进行通信。  
为了满足我们的项目要求、我们正在寻找一种  可以实现 15km 通信范围的"板载 PCB 天线设计"
请您与我们分享此类天线的设计文件或规格吗? 如果需要进行任何修改或优化以满足此范围要求、我们非常感谢您提供建议。
期待您的及时响应和支持。