主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们将在以下基本配置中使用 CC1352R:
-射频频率: 869.525 MHz
- Symobl 速率: 200 kbaud
- RX 过滤器: 621.6 kHz
- TX 功率:12 dBm
- HF 时钟源:外部48 MHz TCXO
- TCXO 来源: CMOS 类型
-全局 LDO 模式
-温度范围:-40°C - 70°C
我们必须以相同的配置与异步通信的 CC1352R 器件进行通信。 该连接通过射频电缆进行传导、衰减为40dB。
这在室温以及最小/最大温度下均适用 数天的温度、只要温度保持恒定即可。
只有在环境温度发生变化时、通信才会中断。 温度无关紧要
增加或减少。 我们看到温度变化(气候室)完成后不久也会出现此问题。
如果 DUT 仅发送或仅接收、则无关紧要。 在这两种情况下、通信都会在温度变化时停止。
在 TX 模式下、我们可以看到传输的射频频谱会在问题发生时发生变化。 而不是中心的"漂亮的"2-GFSK 频谱
869.525 MHz 的频率我们看到下图中869.0 MHz 中心频率不正确时的频谱。 中存在杂散
正常运行期间不出现的 FFT。

我们观察到、当 DUT 处于故障状态时、CC1352R 的 RESET (引脚35)始终可以解决该问题、而 DUT 会恢复正常的预期运行。
此问题是否已知? 如果是、是否有办法防止这种情况发生?
如果您需要更多信息、请告诉我。
非常感谢您的帮助!
此致
Joerg