This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:无法使用具有传感器项目和定制硬件的 TI-15.4堆栈来查找源文件。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1420293/cc1312psip-can-t-find-a-source-file-using-ti-15-4-stack-with-sensor-project-and-custom-hardware

器件型号:CC1312PSIP

工具与软件:

由于项目启动无线电代码时出现此错误、我无法调试项目。  我在传感器项目的 ti15_4stack 目录中看到有一些路径存在、但 mac_radio.c 没有  是否有办法让源端出现此问题或查看导致问题的实际原因。  当我正常运行它时、它不会出现该错误。

在"/home/developer/.conan/data/ti154stack/6.41.00.07/librarylprf/ga/build/c90184d484f3f95c6a6179391966efa64b8ab8fe/build/cmake/ticlang/..\..\..\source\ti\ti\ti154stack\low_level\cc13xx\mac_radio.c"中找不到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

谢谢!
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您看到什么错误? 遗憾的是、mac_radio.c 是堆栈源的一部分、我们不会披露该源。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    它只是挂在那里。  因此、它可能处于无限循环中、或者正在等待某个东西。  我可以在该位置获得汇编程序输出(如果您认为这样会有帮助的话)。