This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:WiSun -通过 SPINEL 协议在边界路由器中获取信号的 RSSI

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1420533/cc1354p10-wisun---get-rssi-of-signal-in-border-router-by-spinel-protocol

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

大家好、我使用"ns_br_lp_EM_CC1354P10_1_tirtos7_ticlang"示例、并编写自己的库来通过 UART SPINEL 与该库进行通信。 我可以向 Net 成员读取 RSSI 吗? 我可以在 CoAP 器件上执行此操作。 有专用的 RSSI 端点。 但是、从边界路由器到 CoAP 器件、RSSI 会怎样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您是否希望路由器节点获得路由器节点在最后一条消息中接收到的 RSSI? 听起来您可能需要将其包含到节点的 UDP 有效载荷中。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想读取边界路由器从节点接收最后一条消息时的 RSSI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    在这种情况下、我建议采取以下办法:

    • 在节点上、添加 A COAP_MSG_CODE_Request_Put 添加至 COAP_RECV_CB_RSSI 回调、这允许您将 br ->节点 RSSI 发布到设备

    此致、

    Arthur