This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:第二个 XDS110调试探针的 SmartRF Flash Programmer 2检测

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1420142/cc1312psip-smartrf-flash-programmer-2-detection-of-2nd-xds110-debug-probe

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:CC2642RUNIFLASH

工具与软件:

We2e.ti.com/.../SmartRFFlashProgramr2.pdfhen我插入 XDS110调试探针编程器、在 SmartRF Flash Programmer 2中、我看到 XDS110、XDS-0000000、它下方显示未知、直到我刷新几次、然后它会检测到 CC2642R 而不是 CC1213PSIP。  还有另一个 XDS110 Class Application 条目、我可以将"Unknown"列表更改为正确的"Target Device"。  但这不允许我对任何东西进行编程。  我也无法将项目中的调试用于我的自定义电路板。  有人说、这可能是时序问题、因为 SmartRF Flash Programmer 2始终工作。  我在应用中看到两个器件的原因何在?  为了使 CCS 中的调试正常工作、我需要专门更改哪些设置?

 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我假设 SmartRF Flash Programmer 2使用串行技术来识别器件、如果无法识别、可能会退回到 CC2642R。
    考虑到您可以看到多个器件的原因、我认为这是因为 SmartRF 闪存编程器可以使用板载串行引导加载程序对器件进行编程、如以下消息所示:

    您是否尝试过使用 UNIFLASH? https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    它会产生相同的结果吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    我更喜欢将 SmartRF 编程器用于用户界面。  当需要在同一电路板上对不同的器件进行编程时、我将使用 UNIFLASH。  我认为 UNIFLASH 可以在本例中正常运行、因为我过去没有出现过失败的情况。  我认为有时 SmartRF 和 CCS 会相互挂起、这样它们就可以防止另一个打开接口。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    实际上、如果在您尝试使用 SmartRF Studio/CCS 时正在进行调试会话、我认为与我之前看到的不同、该调试程序将不起作用。

    此致、

    Arthur