主题中讨论的其他器件: CC1352R
工具与软件:
您好!
我正在使用 I2C 通信将 SGP30 eCO2/TVoC 传感器、SPS30 PM 传感器和 SEN0377 CO/NO2空气质量传感器与 LPSTK-CC1352R 集成。
目前我能将 SGP30与 SPS30分别运行。 然而、当我将 SGP30和 SPS30连接在一起时、SGP30初始化失败、并且看起来无法正常工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在使用 I2C 通信将 SGP30 eCO2/TVoC 传感器、SPS30 PM 传感器和 SEN0377 CO/NO2空气质量传感器与 LPSTK-CC1352R 集成。
目前我能将 SGP30与 SPS30分别运行。 然而、当我将 SGP30和 SPS30连接在一起时、SGP30初始化失败、并且看起来无法正常工作。
尊敬的 Timothy:
抱歉、我将该器件与另一个有两个 I2C 外设的器件混合使用。 CC1352R 器件只有一个 I2C 外设。
我之前考察的是 SEN0377、它看起来是否可以使用 UART 接口、是不是适合您? 这样、您可以将 DIO16和 DIO17用于额外的 UART 以及现有 I2C 总线上的其他传感器:

如果您实际上希望将所有传感器与 I2C 连接、可以查看我们的传感器控制器器件: https://software-dl.ti.com/lprf/sensor_controller_studio/docs/cc13x2_cc26x2_help/html/i2c_master__1.html
我推荐这条路径、因为这条路径能效最高、因为传感器控制器就是这样设计的: https://www.ti.com/lit/an/swra586/swra586.pdf
此致、
Arthur