This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:关于载波的功耗测量。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1413143/cc1314r10-about-power-consumption-measurement-of-carrier-wave

器件型号:CC1314R10

工具与软件:

您好、TI 专家。

我们看到 CC1314在14dBm 条件下消耗约25.8mA。

我们使用 CCS 编译 rfCarrierWave_LP_EM_CC1314R10_tirtos7_gcc
我们使用此十六进制值来测量载波功耗、约为36mA。


如何测量25.8mA? 当射频工作时、是否有任何设置需要 CPU 进入睡眠状态?

您能给我一些建议吗?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于初始射频评估、请使用  SmartRF Studio 7:  https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO 、用于设置器件以发送连续(未调制)载波。

    您是否使用 TI LaunchPad 进行这些测量?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    感谢您的答复

    当然、

    我还使用了 Smart RF Studio 进行测量。 功耗略高于2mA 的射频载波、约为38mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件间会有差异、但我同意此电流消耗高于预期。

    请您能否确认915 MHz (+14dBm CW TX)的电流消耗?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    我曾尝试通过 Smart RF Studio 使用915MHz。

    42mA@14dBm 时的电流消耗。

    尊敬的 Zack:

    您是否有 CC1314 Launchpad、

    您能帮助我使用 CC1314 LP 验证 CW@14dBm 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 LaunchPad 由 USB 供电、则电压将为3.3V、而不是数据表中测得的3.6V (详见第8.6节)。

    作为执行此 操作的第一步、您将需要使用3.6V 的 VDDS 进行类似的比较。

    此致、

    Zack