主题中讨论的其他器件:Wi-SUN、 UNIFLASH
工具与软件:
您好!
我当时正在查看 Wi-SUN 规范、想问一些有关安全性的问题。
我已经阅读了《堆栈用户指南》、特别是 加入过程、但我仍有一些问题:
1.据我所知,在加入网络的过程中,节点能够检测所有可用的网络。 该节点是否可以列出所有选项以便用户可以查看?
2.网络名称是连接到网络的节点的唯一必要配置、或者是否有任何其他必要的配置(凭据、密码等)?
3.联接过程文档未指定在何处使用网络名称和任何其他可能的配置,请您澄清一下吗?
4.我可以从 SPINEL 接口了解到,使用 revoikeDevice 命令从网络中删除不需要的设备,正确吗? 是否仅当设备已加入网络时才可以使用它?是否可以使用它来避免它的连接?
5.是否有类似于 revoikeDevice 命令的任何内容、但我可以配置允许的设备列表、而不是列出不需要的节点?
提前感谢您。