This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:频率偏差

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1420431/cc1312r-frequency-deviation-deviations

器件型号:CC1312R

工具与软件:

"SmartRF Studio 7"是否存在问题?

频率相对于设定频率的偏差不匹配。

 

期望的答复日期:10月4日星期五

 

SmartRF Studio 7用于查看429 [MHz]频带的频率偏差。

每个频率与原型板中的频率偏差之间的关系如下。

传输频率设置:429.2500 [MHz]传输频率:429.250742 [MHz]频率偏差:1.728596389 [ppm]

 

传输频率设置:429.5000 [MHz]传输频率:429.500544 [MHz]频率偏差:1.266589057 [ppm]

 

发射频率设置:429.7375 [MHz]传输频率:429.73716 [MHz]频率偏差:-0.791180662600387 [ppm]

 

每个频率与评估板上的频率偏差之间的关系如下。

传输频率设置:429.2500 [MHz]传输频率:429.249532 [MHz]频率偏差:-1.09027373328393 [ppm]

 

传输频率设置:429.5000 [MHz]传输频率:429.499324 [MHz]频率偏差:-1.573923166 [ppm]

 

发射频率设置:429.7375 [MHz]传输频率:429.735994 [MHz]频率偏差:-3.504464935 [ppm]

 

基本上、无论设置哪个频率、频率偏差都应显示相同的值。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此处测量的频率偏移为  原型板和评估板带来了良好的结果:

    我认为这些结果没有任何问题、因为这些表明晶体在429 MHz 频带内正确调谐。 更严格的容差将需要 TCXO。