This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:CC1310和 SI4463无法通信

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1422619/launchxl-cc1310-cc1310-and-si4463-cannot-communicate

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

嗨团队、

CC1310和芯片实验室的 SI4463之间的通信、频率:433MHz、偏移频率:20kHz、波特率:10kbps、两个同步字节、 SI4463每10秒发送一次、CC1310接受、small RF studio 接受、当前接收的数据不正常、发送数次、接收一次、而接收的数据与发送的数据不符。 如何设置?

谢谢和最好的问候、

Jiahui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调制方法2FSK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不知道 SiLabs PHY 的确切配置、但仔细检查白化选项、 前导码长度、同步字、频率偏差、频率偏移等

    在实验中、建议您测量并复制已知数据包的 SI4463 RF Tx 传输、然后在 SmartRF Studio 中使用 CC1310复制。

    433 MHz 处20kHz 的频率偏移非常大。 这与46ppm 的晶体误差相关。 您的平均频率偏差是20 kHz 还是频率偏移?  

    如果有较大的晶体误差、则确保增加 RxBW 以补偿较大的误差。