This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:器件被锁定

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1422604/cc1310-device-locked

器件型号:CC1310

工具与软件:

您好!

我可以对 CC1310有疑问吗?

如果通过 XDS110连接、我客户的 CC1310将显示消息"this device is locked"。

是否可以通过任何方法器件锁定另一个 JTAG 锁定?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果调试接口已锁定、则器件唯一"进入"的方法是通过 ROM 引导加载程序。 他们是否配置了此功能?

    有关锁定调试接口的更多信息 (在技术参考手册中)、请参阅9.1节客户配置(CCFG)。

    https://www.ti.com/lit/swcu117 

    有关 ROM 引导加载程序、请参阅同一文档的第8章引导加载程序。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您提供的信息。

    我将向我的客户核实。

    此致、

    Gr