Thread 中讨论的其他器件:CC1120
工具与软件:
我使用 CC1120为139MHz - 160MHz 频带设计电路时、需要查看阻抗曲线。 但是、我觉得应该如何计算阻抗缺少重要信息。 到目前为止、甚至我尝试建模进行完整性检查的169 MHz 频带也不匹配。

一些详细说明:
- T
-
左侧的 Current Source 表示器件的 TX 输出。
-
我在电路右端放置80欧姆作为端接电阻、以便对80欧姆负载阻抗进行建模
-
使用的元件是理想的元件、因为这是低频带、电容器主要具有电容阻抗、电感器具有电感阻抗、并且它们的值在该频率下都不会变化。
-
连接到 C8的 GND 代表 TXRX 开关线路、当收发器处于 TX 模式时为 GND。
-
我在顶部使用了两个72 Ω 终端电阻器对 RX 信号的阻抗进行建模(我是从数据表中获得的)
-
我以仿真命令的形式进行了从45 MHz 到245MHz 的交流扫描
-
输入端产生的阻抗(TX 信号、原理图中的电流源)应约为80欧姆。 输入电压除以输入电流即可计算得出该值

以下是169MHz 周围的阻抗:

由于阻抗将是 Z = sqrt (实际^2 + Imag^2)、因此与80欧姆总阻抗相比有点远。