This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用 CC1310的4x4封装时的问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1101, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1419642/cc1310-problems-when-using-the-4x4-package-of-the-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1101SEGGER

工具与软件:

大家好、我对 CC1310的封装尺寸有疑问、以及在编程方面有何差异。

我使用两个板、一个是 CC1310 Launchpad、另一个是定制板。 我的应用程序根据 intervall 变量发送电报、并根据另一个变量切换显示。 我的代码在 Launchpad 和定制电路板上运行、但只有 Lauchpad 会传输电报。 我使用调试器进行了检查、发现  两种情况下 EasyLink_Transmit (&lbtPacket_1)都返回 Link_Status_Success、 我只使用两个电路板上都可以接触的引脚、它们都可以切换显示屏。 我使用 SmartRF Studio 生成射频设置。 现在、我的问题是:是否有任何特殊设置程序使小型包工作变得过于陈旧?  

我还设置了电容阵列增量、使其在我的应用中与在定制电路板的示例应用中相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GBU:

    您是否能够使用 SMARTRFSTUDIO 在定制板和 LaunchPad 之间进行通信?

    请运行测试、这样我们就可以知道定制板上的无线电路径是否正确。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、
    我无法将定制板连接到 SmartRF Studio、但通过定制板设计人员提供的示例证实了射频通信可以正常工作。 该示例包含 TX 和 RX、因此这两种方法都适用。 我还比较了 SmartRF 设置文件、找不到任何主要差异、但我做过的不同之处除外。 我必须使用曼彻斯特编码并且与 CC1101芯片兼容、因为这就是网关使用的 IAM。

    PS:我刚才看到应该可以将 launchpad 用作 SmartRF Studio 的桥梁、但我的定制板使用 Segger J-link 进行编程和调试、而且我发现的 PDF 没有提及 IAM 使用的 cc13xx。 (CC 调试器用户指南(修订版 H)(TI.com)) 

    大家好
    GBU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GBU:

    您提到的此 PDF 实际上不适用于 XDS110、而适用于我们较旧的 CC 调试器探针。

    只要能够访问 cJTAG 信号 TMS 和 TCK、就应该能够将这些信号连接到 Launchpad 并使用 SmartRF Studio。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    已连接好它、但在我的 SDR 上看不到任何内容(我目前只有一个 Launchpad、因此无法使用它来检查消息)、与连接 Launchpad 相比、我只能访问非常有限的设置。
    没有例如 CC1101设置。 但发送的数据包计数器会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GBU:

    这有点令人担忧。 如果将天线放置在非常靠近器件的位置、您在 SDR 上看到什么吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它不显示任何内容。
    我工作台上的 SDR 天线和定制板彼此相邻。
    我可以在今天下午查看其他一些示例应用(至少我是在下午)。
    但他们是为了工作的,所以我认为它可能是不同的东西。

    在" RF Design Based On:"下拉菜单中,我可以在几个不同的设计中进行选择,但我想这并不是真正的区分,因为我的选项和设置在我这样做时不会改变。 但我仍然相信、我们必须采用我必须使用的 CC1101选项来执行一些操作。  

    此致、
    GBU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GBU:

    澄清一下:

    • CC1310需要一个 XDS110调试器、可以使用另一个 LaunchPad 的板载 XDS110调试器。
    • 按照中的说明、CC1101需要一个 CC 调试器  第6.3节 的值  SWRA197 (您以前链接过的)。

    要 在 SmartRF Studio 中设置 CC1310 4x4 (RSM)封装、可通过选择Settings->Custom Target Configuration、然后选择New-来实现、用户可以在其中选择器件、封装尺寸、前端配置以及 I/O 配置。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、
    正如您所展示的、我设置了 RSM 套件、但结果不起作用。 即使是对于4x4设置、LaunchPad 也可正常工作、并显示在 SDR 上、但定制电路板无法正常工作。
    我再次使用"lbt 示例"进行检查、该示例在定制电路板上正常运行、因此它在电路板上不起作用。 然后、我将工作设置文件配置为使用曼彻斯特进行以下覆盖:

    HW_REG_OVERRIDE (0x52B、0x270C)
    MCE_RFE_OVERRIDE (0、5、0、1、0)
    格式配置:0x0AA0
    可以、但我无法使用这些设置连接到将 CC1101用作接收器的网关。 仅当我在 SmartRF Studio 中选择旧设置时才有效、上述设置将覆盖、并且仅使用 LaunchPad。


    大家好  
    GBU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GBU:

    CC1101和 CC1310在曼彻斯特编码方面的兼容性存在一些限制: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANOIr3l08chTYsei9X2-SQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    SmartRF Studio 7配置覆盖项也可能有点棘手、因为在 TX 和 RX 之间进行选择时可以复位覆盖项。

    请检查您是否正在实施用户指南中所述的步骤? 另外、请分享您想要接收的数据包格式。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、
    经过一周的邮件屏幕截图后,我可以得到板 IAM 使用的制造商的答案。 他们错误地向我发送了一个使用修订版 A 芯片的电路板。 我被告知这些芯片在使用 SmartRF Studio 时会遇到问题。 我收到了使用版本 B 芯片的电路板、但还没有时间检查它们是否正常工作。 但我认为它们应该是、因为我拥有的 Launchpad 也是修订版 B  
    在我检查新板是否工作后、我会随时向您通报我的发现。

    您好!
    GBU