This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:频率偏差

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1423710/cc1312r-frequency-deviation-deviations

器件型号:CC1312R

工具与软件:

抱歉这么多线程。

关于频率偏差、我们意识到问题在于同一频段内的 L、M 和 H 通道之间存在频率偏差、我们不会问每个通道是否符合标准。

本质上、频率偏差取决于振荡器等的参考频率、并被视为在 L、M 和 H 处大致相等。如果频率偏差对于 L、M 和 H 而言不同、则很难将频率偏差纳入到产品中。

如果您想知道、TCXO 曾用作基准时钟、频率偏差约为+0.43ppm。

对此有什么解决方案吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然不看到此处的技术问题、即 整个429 MHz 频段的频率偏移发生大约1ppm 的微小变化(上一帖子)。  

    您使用哪种 PHY 以及确切的寄存器设置?  

    您是否担心 Rx 带宽不足以处理1-3 ppm 频率偏移?  

    从 CC1312R7数据表来看、以窄带9.6kbps PHY 为例、接收器可以处理大约+/- 8ppm 的频率偏移、而不会显著降低灵敏度级别。