This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:920MHz 杂散级别

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1420456/cc1312r-920mhz-spurious-level

器件型号:CC1312R

工具与软件:

你好、专家。

我的客户对 CC1312R1F3RGZR 有疑问。

如果使用920MHz 设置、则 TX 为12dBm。 其杂散为-56dBm。

在数据表中、杂散规格小于-55dBm。

它没有太多的回旋余地。 此器件的这种能力值是多少?

 

对于 ARIB STD-108、希望裕度超过3dBm (规格为杂散<-55dBm)

在调整 TCXO 的输入负载后、我们最终实现了2.5 dBm 的裕度。

您能否告诉我们如何保护超过3dBm 的功率?

此致、

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    我将告诉硬件专家来回答该问题。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    感谢您的关注。

    有更新吗?

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    请分享您的测量和测试设置的详细信息吗?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    我是 小仓的同事。

    它们在 EVM (LAUNCHXL-CC1312R1)上的处理室内进行测量。
    这几乎与数据表上的测量方法相同。
    我需要做任何特殊工作吗?

    BR、
    Kengo。