This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:研究 LAUNCHXL-CC1352P-4修订版中 CC1352P 20dBm PA 电路的数据

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, LP-CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1422377/cc1352p-research-for-cc1352p-20dbm-pa-circuit-data-from-revious-version-of-the-launchxl-cc1352p-4

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: LP-CC1311P3、CC1311P3

工具与软件:

您好、TI 朋友

我们发现有一个常见的 TI 支持问题、链接如下: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1016006/cc1352p-design-for-433mhz-tx-power-up-to-16-17dbm

TI 工程师对问题的回答传达了一个非常重要的信息:

现在、我们需要数据 Zip "LAUNCHXL-CC1352P-4的早期版本"、如"Schematic&BOM&Gerber Parameter&Footprint"等。

我们需要在产品上重复使用"20dBm 433MHz PA 电路解决方案"。  

您可以帮助我找到该"先前版本 LAUNCHXL-CC1352P-4"、并将数据 Zip 发送给我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Richard 在您链接的线程中共享的信息之外、我们还没有对其进行开发或测试。 如前所述、433 MHz 频带通常在较低的功率级别下得到更充分的利用、因为大多数地区不允许使用+20dBm 的输出功率、因此我们没有将更多的时间花在这一特定设计上。 14dBm 设计通常足以满足大多数应用的要求。

    您不需要任何早期版本的电路板、可以使用 LAUNCHXL-CC1352P1已发布的设计文件并更改上述电路的+20dBm 路径的 BOM:  LAUNCHXL-CC1352P1 (SWRC349):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc349

    对于868/BOM 和433 MHz +20dBm TX 路径、所需的元件布局(以及相关的 Gerber)是相同的、只是更改了915 MHz。 使用的供应商元件系列也不会更改、因此可以从此元件系列中选择元件值(具有相同的容差)。

    请注意、您需要自行安装和测试此文件、以检查它是否符合法规要求(我们建议先检查传导性能)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    感谢您取得的成绩。 我们将使用您提供的新消息。

    我们需要您的帮助来确认一些惯性问题:

    我们仅使用20dBm 的433MHz、 因此可以删除链接到 pin1和 pin2的元件。

    2.我们只使用20dBm 的433MHz、是否可以用 systemconfig 或 CCS 关闭未使用的2.4GHz 和 Sub1g 模块?

    我们只使用20dBm 的433MHz、需要删除链接到引脚3和引脚4的 sub-1_GHz 电路组件。 那么、我们应该在哪里将引脚7"RX_TX"连接到20dBm 电路?

    4.我们只使用20dBm 433MHz、那么 我们应该如何处理未使用的射频引脚(pin1&pin2&pin3&pin4)? 使它在空中? 或者?

    5.由于我们只使用  20dBm 433MHz、 不需要 anolog 开关(U32)、使用外部 SMA 天线、只需 NC C58并焊接 C59和 P13、C59使用相同的参数与 C58、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您仍需要低于1_GHz 的电路来进行 RX 操作;+20dBm PA 端口是功率放大器、仅用于 TX 操作。 因此、您仍必须将433 MHz BOM 用于"常规"的 Sub-1GHz 路径。

    如果您不使用2.4 GHz 端口、则可以将其保持断开状态并取消配置。

    您可以使用中使用的 SPDT 开关  LP-CC1311P3 (SPRR488):  https://www.ti.com/lit/zip/sprr488 设计、因为使用两条路径(TX 和 RX)。 您仍然需要一个射频开关来在 TX 和 RX 路径之间提供隔离。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    如果我使用 CC1312+20dBm 外部 PA、此解决方案没问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您仍需要 RX 路径-该前端是否同时具有 LNA 和 PA?

    使用 CC135xPx 或 CC1311P3器件将更容易、因为对于 TX 可以使用+20dBm 输出、而对于 RX 则可以使用常规的 Sub-1GHz 端口。 2.4 GHz 端口可保持断开。

    此致、

    Zack