This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:用于 RSSI 测量的同时发送和接收

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1423377/cc1201-simultaneous-transmission-and-reception-for-rssi-measurement

器件型号:CC1201

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

对于我们的产品、我们将需要测量同时发送和接收信号的 RSSI 的功能。 我们不需要传输任何数据、因此在此模式下只能传输载波频率。 使用单个收发器 IC 可以实现这一点吗? 换句话说、我们需要测量发送器和接收器端口之间的衰减、我们希望使用单个 IC 来实现这一点。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1201 (以及我们的其他 Sub-1GHz 产品)仅支持半双工、因此无法同时发送/接收。

    为此、您需要使用两个器件。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能需要专用的 RSSI 或射频功率检测器、如 AD 提议的那样。